Beleuchtung

Light in Machine Vision

Wie Sie die richtige Beleuchtung finden

Die Beleuchtung in einem Vision System wird oft bei der Planung vernachlässigt, ist jedoch entscheidend für Bildqualität und Effizienz. Ohne die richtige Lichtquelle entstehen Reflexionen, zu dunkle oder überbelichtete Bereiche. Achten Sie daher auf eine passende Beleuchtungstechnik, die zum Einsatzzweck und idealerweise zum restlichen System passt. Erfahren Sie, welche Beleuchtung für Ihr System geeignet ist und worauf Sie bei der Auswahl achten sollten.

Leuchtenarten in der Machine Vision

Machine Vision kommt in vielen Branchen zum Einsatz, die alle eigene Ziele haben. So unterschiedlich wie der Einsatzort der Systeme sieht auch deren Beleuchtung aus. Schließlich werden für das Erkennen von Rissen andere Leuchten verwendet als für das Unterscheiden von Farben. In der industriellen Bildverarbeitung kommen LED-Lichter am häufigsten zum Einsatz. Diese gibt es in der Machine Vision Beleuchtung als Balken-, Ring- oder Hintergrundbeleuchtung.

Basler Balkenbeleuchtung

Balkenleuchten

Das Licht kommt aus einem geraden Balken und leuchtet die Fläche gleichmäßig aus. Es ist auch möglich mehrere Balkenleuchten zu kombinieren, sodass das Motiv bzw. das Objekt von verschiedenen Seiten ausgeleuchtet wird. Durch Balkenlichter können gezielt nur bestimmte Teile eines Objekts beleuchtet werden, was bei manchen Anwendungen notwendig ist. Sie kommen häufig in Kombination mit einer Dunkelfeldbeleuchtung zum Einsatz, wodurch Oberflächen sehr gut auf Kratzer und Auffälligkeiten untersucht werden können. 

Ringlicht

Ringlicht

Eine Ring-Beleuchtung ist kreisförmig und leuchtet das Objekt gleichmäßig aus, ohne dabei einen Schatten zu werfen. Ringlichter sind eine typische Art der Frontlichtbeleuchtung und erhöhen aufgrund der Ausleuchtung den Kontrast auf Bildern. Die Lichter sind gut anpassbar und könnten als „Allrounder“ in der Lichttechnik bezeichnet werden. Besonders gerne werden Ringlichter bei Arbeiten in der Qualitätskontrolle mit zylindrischen Objekten verwendet, da sie diese durch die runde Form gleichmäßig von außen beleuchten.  

Hintergrund-Beleuchtung

Hintergrundbeleuchtung

Bei dieser Technik der Beleuchtung wird das Objekt gleichmäßig von hinten beleuchtet, sodass die Umrisse gut aufgenommen werden oder das Objekt durchleuchtet wird. So können z.B. Löcher, Blasen oder Kratzer sehr gut dargestellt und bemerkt werden. Auch bei der Qualitätskontrolle von Etiketten und bedrucktem Papier ist die Hintergrundbeleuchtung ein wichtiger Standard. Jedoch gehen sämtliche Informationen zur Oberflächenbeschaffenheit verloren. 

Dunkelfeldbeleuchtung

Hier trifft das Licht in einem flachen Winkel auf das Objekt und beleuchtet nicht alle Seiten. Durch den Flachen Winkel, in dem das Licht auftrifft, werden Kontraste stark dargestellt und Kratzer werden gut sichtbar. Besonders bei transparenten Objekten wie Fenstern oder Folien ist die Dunkelfeldbeleuchtung wichtig, da durch die seitliche Lichtquelle keine Schatten oder Reflektionen entstehen.

Diffuse Beleuchtung

Bei der diffusen Beleuchtung trifft das Licht zerstreut auf das Objekt. Dadurch wird das Licht gleichmäßiger und Reflexionen werden reduziert. Diffuse Beleuchtungstechniken können mit Ring- oder Balkenleuchten kombiniert werden und werden für die Inspektion von polierten oder glänzenden Oberflächen eingesetzt.

Frontlichtbeleuchtung

Bei dieser Beleuchtungstechnik fällt das Licht direkt auf das Objekt. Bei manchen Oberflächen führt das zu Spiegelungen und über- und untersättigten Bereichen. Deshalb müssen in vielen Fällen, wenn z.B. metallische oder glänzende Oberflächen geprüft werden, andere Belichtungstechniken zum Einsatz kommen.

Light in Machine Vision: Farbiges Licht und Wellenlängen

Bei der Bildverarbeitung können wir uns noch weitere Eigenschaften von Licht zu Nutze machen. Je nach dem, in welchen Wellenlängen das Licht auf verschiedene Materialien auftrifft, wird das Licht gebrochen, absorbiert, geleitet oder reflektiert. Bei Vision Systemen und deren Beleuchtungstechnik ist die Absorption und Reflektion besonders interessant.

Light in Machine Vision: Farbiges Licht und Wellenlängen
Lichtspektrum der LED-Beleuchtung

Licht ist für das menschliche Auge im Bereich von 400 bis 700 Nanometern sichtbar, da es in diesem Spektrum verschiedene Farben annimmt.

Ob ein Objekt Licht reflektiert, bricht oder absorbiert, hängt von seinen physikalischen Eigenschaften ab. Spiegel reflektieren Licht, Wasser und Luft brechen es, und absorbierende Materialien wandeln es in Wärme um, wie z. B. aufgeheizte Oberflächen im Sommer. Gegenstände reflektieren die Farbe, die sie selbst haben: Ein roter Gegenstand reflektiert rotes Licht, ein blauer absorbiert es.

In der Qualitätssicherung kann dies genutzt werden: Mit einer monochromen Kamera und rotem Licht erscheinen rote Objekte hell, blaue hingegen dunkel.

Koordination Ihrer Beleuchtungstechnik  

Die Beleuchtungstechnik ist entscheidend für Ihr Vision System, daher sollten Sie frühzeitig mit der Planung beginnen. Klären Sie dabei folgende Fragen:

  • Welche Leuchte wird verwendet?

  • Welche Beleuchtungstechnik passt zu Ihrem Zweck?

  • Welche Wellenlänge bzw. Farbe soll Ihre Lichtquelle haben? 

Da die Beleuchtung nur ein Teil des Systems ist, sollten Kamera, Beleuchtungs- und Maschinensteuerung idealerweise vom gleichen Hersteller stammen, um eine problemlose Synchronisierung zu gewährleisten. Bei Basler bieten wir Ihnen diesen Service, sodass Sie alle Komponenten für Ihr System aus einer Hand erhalten und diese dann problemlos synchronisieren und aufeinander abstimmen können. Die Wahl der Beleuchtungstechnik ist ein ausschlaggebender Faktor für die erreichte Bildqualität, da die Qualität der Lichtquelle später nicht durch andere Komponenten ausgeglichen werden kann. Befassen Sie sich daher bei der Zusammenstellung Ihres Vision Systems ausgiebig mit dem Thema Beleuchtung. Wir stehen Ihnen als kompetenter Partner mit Rat und Tat zu Seite und haben mit Sicherheit die Lösung parat, die Ihr Vision System im richtigen Licht erstrahlen lässt. 

Unsere Beleuchtungsprodukte

Nutzen Sie unser breitgefächertes Portfolio und wählen Sie das passende Produkt für Ihr Vision System. Unser Illumination Advisor gibt Ihnen individuelle Produktempfehlungen und führt Sie Schritt für Schritt zu einer Auswahl an abgestimmten Beleuchtungen und Zusatzkomponenten.

Wie können wir Sie unterstützen?

Wir beraten Sie gerne bei der Produktauswahl und finden die richtige Lösung für Ihre Anwendung.